OpenDisplay

概述

这篇文档介绍如何在 reTerminal Sticky 上通过玩法广场体验 OpenDisplay。

你会了解 OpenDisplay 是什么、适合做什么、开始前需要准备什么、如何使用 OpenDisplay Toolbox 安装和配置设备、如何发送第一张图片,以及后续去哪里继续学习。

平台介绍

OpenDisplay 是一个开放电子纸标准和开放固件方向。它的目标是让发送端把图片发送到电子纸屏幕上,中间不依赖云服务。

对 Sticky 来说,如果你想把设备作为本地电子纸接收屏使用,OpenDisplay 会很适合。

主要好处包括:

  • 在 Sticky 上显示 Home Assistant 数据
  • 把渲染好的图片发送到低功耗电子墨水屏
  • 测试开放的发送端与接收端流程
  • 通过 OpenDisplay Toolbox 完成设备配置
Note

OpenDisplay 使用自己的固件和配置流程。安装后会替换 Sticky 当前运行的固件。

准备工作

开始之前,请准备:

  • reTerminal Sticky
  • USB-C 数据线
  • 卡针,或拉直后的回形针
  • 桌面版 Chrome 或 Edge,用于 USB 固件安装
  • 电脑已开启蓝牙,用于设备配置
  • 在桌面浏览器中打开 OpenDisplay Toolbox

从玩法广场烧录

点击下方按钮,进入 OpenDisplay Toolbox:

打开 OpenDisplay Toolbox

然后按下面步骤操作:

  1. 在 Choose hardware 中选择 reTerminal sticky。
  2. 用 USB-C 数据线把 Sticky 连接到电脑。

  1. 在 Toolbox 中找到 Install firmware (USB)。
  2. 开始安装固件。

  1. Chrome 或 Edge 弹出串口选择窗口时,选择 Sticky 对应的串口。
  2. 安装完成前保持 USB 线连接。
  3. 固件安装完成后,使用卡针或拉直后的回形针,按下 Sticky 左下角小孔里的复位键。OpenDisplay 固件可能需要完成这次复位后才会开始运行。
  4. 等待 Sticky 重启,然后进入 Configure over Bluetooth。

  1. 连接 Toolbox 显示的 OpenDisplay 设备。
  2. 将生成的配置写入 Sticky。

Toolbox 还支持 JSON 导入导出、分享配置链接和设备重启等操作。

烧录完成后

安装和蓝牙配置完成后,可以按下面几项检查和体验:

  • 先发送一张测试图片,再接入更完整的发送端流程。
  • 确认屏幕刷新,并显示预期内容。
  • 如果固件安装后,Sticky 没有出现在蓝牙配置列表里,请再用卡针按一次左下角复位键,然后等待设备重启。
  • 导出 Toolbox JSON,或保存 setup URL,方便后续继续使用。
  • 基础测试正常后,再把 OpenDisplay 接入 Home Assistant 等发送端。

OpenDisplay 基础用法

OpenDisplay 的核心是“发送端”和“接收端”。Sticky 会作为接收端:它等待发送端提供一张渲染好的图片,然后把这张图片刷新到电子墨水屏上。发送端可以是浏览器测试页面、Home Assistant、Python 脚本,或者任何支持 OpenDisplay 协议的工具。

第一次使用时,可以按这个顺序熟悉:

  • 使用 OpenDisplay Toolbox 选择 reTerminal sticky,通过 USB 安装固件,再通过蓝牙写入配置。
  • 保存生成的 setup URL,或者导出 Toolbox JSON。这样后续调整设备时,可以继续使用同一套硬件、屏幕、电源和协议配置。
  • 使用 OpenDisplay BLE Tester,或者其他兼容发送端,先发送一张测试图片。
  • 确认图片尺寸和颜色效果符合 Sticky 屏幕,再继续制作更完整的仪表盘或信息页面。
  • 基础测试正常后,可以接入 Home Assistant 或自定义脚本,让屏幕显示天气、提醒、状态面板或其他本地信息。

常见用途包括本地仪表盘、Home Assistant 状态屏、天气面板、提醒看板、图片相框和小型信息显示屏。发送端负责生成图片、抖动处理和颜色转换,Sticky 负责接收图片并刷新电子墨水屏。

资源

需要使用 Toolbox、测试发送端、协议文档或项目更新时,可以打开下面的资源。

特别鸣谢

感谢 OpenDisplay 的维护者和贡献者支持 Sticky 上的开放电子纸工作流,也感谢相关作者在 Toolbox 安装、配置路径和软件适配上的协助。

Community 社区支持

Need more help? 还需要帮助?

Join our community, ask questions, or reach out to Seeed Studio technical support. 加入社区提问交流,或直接联系 Seeed Studio 技术支持。