CrossPoint Reader

概述

这篇文档介绍如何在 reTerminal Sticky 上通过玩法广场体验 CrossPoint Reader。

你会了解这个平台是什么、适合做什么、烧录前需要准备哪些硬件和材料、如何在浏览器中烧录固件、烧录完成后怎么检查和使用,以及后续去哪里继续学习。

平台介绍

CrossPoint Reader 是一个面向 Sticky 的社区 eReader 固件方向。它会把设备变成一台便携式开源阅读器。

它的核心价值很直接:让你在同一块电子墨水屏硬件上,体验以阅读为中心的使用方式。

主要好处包括:

  • 在低功耗电子墨水屏上阅读长内容
  • 体验 Sticky 上的开源阅读器固件
  • 在反馈问题或参与贡献前,先验证社区固件表现
提示

玩法广场上提供的固件会优先保留一个稳定、可验证的版本,因此不一定总是和 CrossPoint Reader 官网的最新版本同步。如果你想使用最新版 CrossPoint Reader 固件,可以直接到 CrossPoint Reader 官网烧录。

Note

烧录 CrossPoint Reader 会替换 Sticky 当前运行的固件。

准备工作

开始之前,请准备:

  • reTerminal Sticky
  • microSD 卡
  • USB-C 数据线
  • 电脑用的 microSD 读卡器

  • 桌面版 Chrome 或 Edge
  • 烧录期间保持稳定供电
Tip

请使用支持数据传输的 USB 线。只能充电的线可以给 Sticky 供电,但不能让电脑识别串口。

准备 microSD 卡

CrossPoint Reader 会使用 microSD 卡保存书籍、设置、缓存文件、截图和自定义字体。首次启动 CrossPoint Reader 前,请先插入准备好的 microSD 卡。如果没有插卡,或者卡无法正常识别,设备可能会在主界面显示 SD card error。

建议这样准备:

  • 使用质量稳定的 microSD 卡,容量建议 16 GB 到 512 GB。
  • 在电脑上把 microSD 卡格式化为 exFAT。
  • 如果格式化工具里有分区方案选项,选择 Master Boot Record。
  • 格式化完成后,安全弹出 microSD 卡,再插入 Sticky,然后启动 CrossPoint Reader。

第一次测试时可以保持最简单的流程:先格式化卡,复制一本书进去,插回设备,再启动 CrossPoint Reader。

从玩法广场烧录

点击下方按钮,进入烧录页面:

打开 CrossPoint Reader 玩法广场

然后按下面步骤操作:

  1. 用 USB-C 数据线把 Sticky 连接到电脑。

  1. 整个烧录过程中保持设备连接。
  2. 根据设备当前的固件状态选择烧录模式。
提示

Standard flash 会校验并直接写入全部四个 PIO 固件镜像。Erase flash + flash 会校验同一份固件包,清空设备的全部 Flash,再写入四个镜像。

  1. 点击 Connect & flash。

  1. Chrome 或 Edge 弹出串口选择窗口时,选择 Sticky 对应的串口。
  2. 等进度条和设备日志显示烧录完成。

CrossPoint Reader 玩法广场页面会根据发布清单写入 bootloader、分区表、OTA 启动数据和应用固件。

Note

烧录通常需要大约 1 到 2 分钟。烧录期间请保持烧录页面打开,并耐心等待进度条和设备日志显示流程完成。

烧录完成后

烧录完成后,可以按下面几项检查和体验:

  • 等待玩法广场重新打开串口,并自动完成最后一次设备复位。
  • 如需再次重启 Sticky,可以点击 Device Log 窗口上方的 Reset device 按钮。

  • 长按 Sticky 右上角的开关键大约 3 秒,唤醒设备。

  • 观察电子墨水屏是否进入 CrossPoint Reader 的启动画面或首次运行状态。
  • 如需确认启动过程,可以查看设备日志。
  • 等设备完成重启后再拔掉 USB 线。
  • 进入 CrossPoint Reader 支持的阅读流程,确认基础导航是否正常。

CrossPoint Reader 基础用法

CrossPoint Reader 启动后,先从主屏幕开始。主屏幕是阅读、浏览文件、打开最近书籍、传输文件和进入设置的入口。

第一次使用时,可以按这个顺序熟悉:

  • 打开文件浏览器,从存储里选择一本书或受支持的文件。
  • 想继续之前读过的内容时,进入最近书籍。
  • 进入阅读模式后,可以翻页、切换章节、使用书签,并调整阅读相关选项。
  • 需要上传或管理书籍时,进入文件传输功能,再从浏览器或支持的桌面流程导入内容。
  • 进入设置后,可以调整显示、阅读器、按键控制、系统、网络和同步相关选项。

CrossPoint Reader 支持 EPUB 导航、书签、词典查询、文件浏览、最近书籍、文件传输、自定义字体、主题和阅读显示选项等阅读器功能。具体菜单布局和可用功能会跟随 CrossPoint Reader 上游项目。

Sticky 按键和触摸操作

Sticky 可以通过实体按键和触摸屏操作:

  • 右上角第一个键可以作为睡眠唤醒键。在 CrossPoint Reader 里,它也可以作为 Enter 或 Confirm 确认键。
  • 开关键下面的两个键是上下控制键。在菜单里,它们用于上下选择;进入书籍阅读后,它们用于上下翻页。
  • 触摸屏可以直接点击。点击屏幕上的菜单项或按钮,可以打开或选择对应内容。
  • 阅读某一本书时,点击屏幕左侧或右侧,可以实现上下翻页。
  • 从屏幕边缘向中间滑动,可以作为返回操作。

传入第一本书

最简单的方式是直接把书复制到 microSD 卡:

  1. 从 Sticky 取出 microSD 卡,用读卡器插到电脑上。
  2. 把 .epub、.txt、.xtc、.xtch 或 .bmp 文件复制到卡的根目录,或者复制到你自己创建的书籍文件夹里。
  3. 安全弹出 microSD 卡,再插回 Sticky。
  4. 启动 CrossPoint Reader,打开 Browse Files,选中书籍后按 Confirm 打开。

也可以通过 Wi-Fi 传书:

  1. 在 CrossPoint Reader 主屏幕进入 File Transfer。
  2. 选择 Join Network 连接已有的 2.4 GHz Wi-Fi,或者选择 Create Hotspot 让设备自己创建 Wi-Fi 热点。
  3. 用浏览器打开设备屏幕上显示的网址,或者扫描屏幕上的二维码。
  4. 在浏览器文件管理页面上传、重命名、移动、下载或删除 microSD 卡里的文件。

如果你使用 Calibre,可以通过 File Transfer > Calibre Wireless 配合 CrossPoint Reader 的 Calibre 插件传书。

安装自定义字体

CrossPoint Reader 可以从 microSD 卡加载自定义 .cpfont 字体。需要阅读中文、日文、韩文、希腊文、西里尔文、希伯来文等扩展字符时,可以通过自定义字体补齐显示能力。

安装字体有三种方式:

  • 在设备上连接 Wi-Fi,然后进入 Settings > System > Manage Fonts 下载可用字体。
  • 在 File Transfer 模式下,用浏览器打开设备的网页界面,进入 Fonts 标签页上传 .cpfont 文件。
  • 把字体文件夹复制到 microSD 卡的 /.fonts/ 或 /fonts/ 目录。

字体安装完成后,进入 Settings > Reader > Font Family 选择要使用的字体。

资源

需要查看完整上游教程、版本发布、Issue 或项目更新时,可以打开下面的资源。

特别鸣谢

特别感谢 Justin Mitchell (itsthisjustin)、Uri-Tauber,以及 CrossPoint Reader 团队和所有相关贡献者,为 CrossPoint Reader 在 reTerminal Sticky 上的支持付出的时间和精力。

我们真诚感谢他们愿意使用 Sticky、体验这款产品,并主动为它做软件适配,把 Sticky 接入到 CrossPoint Reader 的平台和生态中。正是这些支持,让 Sticky 用户可以在这块电子墨水屏设备上体验更完整的开源阅读器流程,也让社区有机会围绕阅读、文件管理、字体和更多自定义功能继续探索。

Community 社区支持

Need more help? 还需要帮助?

Join our community, ask questions, or reach out to Seeed Studio technical support. 加入社区提问交流,或直接联系 Seeed Studio 技术支持。