快速开始

欢迎使用 reTerminal Sticky!

这篇指南将帮助你在几分钟内完成设备开机、联网、绑定和第一次 AI 体验。

准备工作

在开始之前,请确认:

  • reTerminal Sticky 包装盒 × 1
  • 可用的 2.4GHz Wi-Fi 网络
  • 一台 iOS 或 Android 手机,并打开蓝牙
  • 已下载并安装 Seeedash App

如果你还没有安装 Seeedash App,可以先前往下载页面。

下载 Seeedash App

快速开始视频

你可以先观看快速开始视频,跟随演示完成首次设置;也可以继续阅读本文,查看完整操作步骤。

reTerminal Sticky 快速开始视频

观看快速开始视频

步骤 1:开箱与检查

打开包装盒后,请先确认以下物品是否齐全:

物品数量说明
reTerminal Sticky 主机× 1磁吸式电子墨水屏设备
USB-C 充电线× 1用于设备充电
无痕背胶磁吸环× 1用于非金属表面的磁吸安装
快速入门指南× 1纸质版快速说明

拿到设备后,你可以先简单认识一下 Sticky 的主要功能区域。

设备配备 AI 语音按键、翻页按键和触控屏等交互区域;侧面提供 MicroSD 卡槽,底部配备 USB-C 接口、充电指示灯和麦克风等接口。背部内置磁吸结构,可方便安装在金属表面。

Note

复位孔仅在设备无响应或按支持指引操作时使用。

步骤 2:开机与充电

Sticky 出厂时通常已带有基础电量,可以直接开机体验。

长按 AI 语音按键约 3 秒,即可启动设备。

首次开机后,请先在 Sticky 上选择系统语言。

完成选择后,设备会进入配对引导页面,提示你使用 Seeedash App 添加设备并连接 Wi-Fi。

如果无法开机或电量较低,可以使用附带的 USB-C 充电线进行充电。

  • 将 USB-C 线连接到设备底部接口
  • 连接 USB 电源适配器
  • 充电时,指示灯显示为红色
  • 充满后,指示灯显示为绿色

Tip

建议使用标准 5V USB 电源适配器进行充电。

步骤 3:添加设备并连接 Wi-Fi

首次使用时,需要通过 Seeedash App 添加 Sticky,完成设备绑定和 Wi-Fi 配置。

开始之前,你需要先登录 Seeedash App。你可以选择 Google、Apple、GitHub 或个人邮箱登录。

登录完成后,App 会自动跳转进入主界面。

点击「添加设备」按钮。App 会通过蓝牙搜索附近可以添加的 Sticky。

在设备列表中选择你的 Sticky。如果附近有多台设备,请核对 Sticky 屏幕上显示的 SN 码,并选择对应设备。

蓝牙配对成功后,选择需要连接的 2.4GHz Wi-Fi,输入密码,然后点击连接。

配网成功后,Sticky 会进入主页面,Seeedash App 中也会显示当前设备。

完成后,Sticky 即可独立联网运行,无需手机持续保持连接。

Tip

连接过程中,请将手机放在 Sticky 附近。

步骤 4(可选):更新系统

连接 Wi-Fi 后,如果 Sticky 检测到新版本,屏幕会显示软件更新页面。

点击「Update」,等待更新完成。

如果没有立即更新,也可以稍后前往「Settings > Software Update」,点击「Check for updates」检查新版本。

Tip

更新过程中,请保持 Sticky 电量充足并连接 Wi-Fi。

步骤 5:第一次 AI 语音体验

完成设备联网后,你已经可以开始第一次体验 Sticky。

说出想记录的内容,Sticky 就可以帮你生成一条便签,并显示在屏幕上。

使用方法如下:

  1. 长按 AI 语音按键约 1 秒
  2. 听到提示后,说:

“I will be back tonight.”

  1. 松开 AI 语音按键
  2. 等待 Sticky 自动识别语音内容

识别完成后,Sticky 会自动生成对应便签,并显示在屏幕上。

快速开始完成

现在,你已经完成了第一次上手流程:

  • 开机并选择系统语言
  • 绑定设备
  • 连接 Wi-Fi
  • 检查并更新系统
  • 完成第一次 AI 语音输入

接下来,设备已经准备好开始使用,Sticky 会把你关心的信息留在屏幕上,让它始终清晰可见。

继续了解 Sticky

完成快速开始后,你可以使用 Sticky 显示便签、待办、天气、时钟、照片、设计和 AI 用量等内容。

下面将介绍 Sticky 的基础操作、系统设置,以及如何通过 Seeedash App 管理设备。

常用触控操作

Sticky 支持触摸操作,适合在设备上快速切换内容。

操作作用
轻触屏幕打开应用、选择内容或确认操作
在屏幕中间左右滑动切换页面
从屏幕边缘向内滑动返回上一级
从屏幕底部向上滑动返回主页面

常用按键操作

Sticky 侧边的实体按键用于设备开关机、返回主页面、唤醒设备、启动 AI 语音输入或切换内容。

操作作用
长按 AI 语音按键 3 秒开机
同时长按上、下翻页键 1 秒关机
单击 AI 语音按键在线时返回主页面
长按 AI 语音按键 1 秒开始 AI 语音输入
单击任意按键在休眠时唤醒设备
单击上翻页键或下翻页键切换页面

自动休眠与唤醒

两分钟没有操作时,Sticky 会自动进入休眠模式。在有状态栏的页面中,设备左上角会显示月亮图标。

进入休眠后,单击任意实体按键都可以唤醒设备。

Tip

在便签、天气等应用中看不到月亮图标属于正常现象。

应用与主题

系统的主页面可以看到 Sticky 内置的一些应用,例如便签、待办、天气、时钟等。通过轻触对应图标即可进入应用。

打开便签后,你可以先选择喜欢的显示主题。

自动旋转默认开启,如果翻转 Sticky,内容也会随设备方向自动旋转。时钟和天气也同样支持选择主题和自动旋转。

在照片应用中,你还可以将喜欢的图片设置为关机壁纸。打开应用,在图片列表中长按一张图片,即可将其设置为关机壁纸。

Sticky 关机后,屏幕会显示已设置的壁纸。如果需要恢复默认壁纸,只需要通过 Seeedash App 删除这张照片即可。

系统设置

设置用于调整 Sticky 的日常使用选项。

设置作用
自动旋转打开或关闭随设备方向旋转显示
声音打开或关闭设备提示音
系统语言 & 字体切换系统语言或用户字体;目前支持中文、英文、德语、法语、荷兰语和西班牙语
软件更新检查并更新系统
重置清除设备本地数据并重新进入配对状态
配置查看城市、时区和刷新间隔;设置温度单位
关于查看设备名称、SN 码、MAC 地址、软件版本、认证信息和 SD 卡信息
Note

城市、时区和刷新间隔请在 Seeedash App 的设备设置中修改。解绑设备也需要在该页面选择删除设备。Sticky 上的重置只会清除本地数据。

切换用户字体

你可以通过 MicroSD 卡为 Sticky 添加自己的字体。

开始之前,请准备:

  • 一张 MicroSD 卡和一个读卡器
  • .ttf 或 .otf 格式的字体文件
  • 一台电脑
Tip

为了获得更好的兼容性,建议将 MicroSD 卡格式化为 FAT32 或 exFAT,并将分区方案设置为 MBR(主引导记录)。

1. 导出字体文件

打开 Font Tool ,上传需要使用的字体。

将「Charset Mode」设置为「Common characters」,然后点击「Export system font pack」。

下载完成后,你会获得一个 .fpack 文件。

2. 整理字体文件

在 MicroSD 卡根目录新建一个名为 fonts 的文件夹,再将 .fpack 文件放入其中。

文件结构如下:

fonts/
└── MyFont.fpack

3. 插入 MicroSD 卡

将 MicroSD 卡插入 Sticky 侧边的卡槽。

Sticky 支持在开机状态下插入和读取 MicroSD 卡,无需提前关机。

4. 选择字体

在 Sticky 上打开「Settings > Language & Font > User Font」。

选择刚刚添加的字体,即可完成切换。

用 Seeedash App 管理 Sticky

Seeedash App 是 Sticky 的手机端管理入口。完成设备绑定后,你可以通过 App 创建便签、发送应用内容、查看设备状态、重新配置 Wi-Fi 或添加新设备。

AI 语音

长按 Seeedash App 中的 AI 语音按钮,说出想记录的便签,或带有提醒时间的待办。

松开按钮后,按照 App 提示确认生成的便签或待办,并发送到 Sticky。

内置应用

通过 Seeedash App,你可以查看 AI 用量、添加待办、设置时钟和天气,以及发送照片或设计。

1. AI 用量

AI 用量用于在 Sticky 上查看 Codex 使用情况。

开始之前,请准备:

  • 一台电脑
  • 电脑已安装 Python 且已登录官方 Codex 账号
  • 一台安装了 Seeedash App 的手机
Note

使用 AI 用量时,请确保 Sticky 所连接的网络可以正常访问 Codex。

配置 AI 用量:

  1. 在电脑上创建一个名为 provision.py 的文件,将以下代码复制到文件中并保存。
#!/usr/bin/env python3
"""Print Codex credential #define lines from ~/.codex/auth.json.

Reads ~/.codex/auth.json and emits the ACCOUNT_ID, ACCESS_TOKEN, REFRESH_TOKEN,
and LAST_REFRESH macro lines to paste into src/secrets.h. Credential values are
printed to your terminal only -- nothing is written to disk or sent anywhere.
"""

import json
import os
import sys

def load(path):
    try:
        with open(os.path.expanduser(path), "r") as f:
            return json.load(f)
    except FileNotFoundError:
        print("# WARNING: %s not found -- log in with the CLI first" % path,
              file=sys.stderr)
        return {}
    except (ValueError, OSError) as e:
        print("# WARNING: could not read %s: %s" % (path, e), file=sys.stderr)
        return {}

def main():
    codex_doc = load("~/.codex/auth.json")
    codex = codex_doc.get("tokens", {})

    print('#define UM_CODEX_ACCOUNT_ID     "%s"' % codex.get("account_id", ""))
    print('#define UM_CODEX_ACCESS_TOKEN   "%s"' % codex.get("access_token", ""))
    print('#define UM_CODEX_REFRESH_TOKEN  "%s"' % codex.get("refresh_token", ""))
    print('#define UM_CODEX_LAST_REFRESH   "%s"'
          % codex_doc.get("last_refresh", "0"))

if __name__ == "__main__":
    main()

  1. 在终端中打开 provision.py 所在的文件夹,然后运行:
python provision.py
  1. 记录终端中显示的 Account ID、Access Token 和 Refresh Token。

  1. 打开 Sticky,将手机放在设备附近,然后在 Seeedash App 中打开 AI 用量。
  2. 等待 App 通过蓝牙连接 Sticky,填写对应的 Account ID 和 Token,然后保存并发送到设备。

  1. 在 Sticky 上打开 AI Usage,等待 Codex 使用情况完成同步。
Caution

Access Token、Refresh Token 和 Account ID 属于个人账号信息,请勿截图、分享或发送给他人。

2. 待办

在 Sticky 或 Seeedash App 中,你可以通过 AI 语音添加待办并设置提醒。

  1. 长按 Sticky 的 AI 语音按键。
  2. 说出待办和提醒时间:

“Remind me to buy milk at 6:15 p.m. today.”

  1. 识别完成后,在弹出的待办页面点击 OK,确认添加。

  1. 到达提醒时间时,Sticky 会弹出提醒页面,你可以点击完成或删除。
Tip

到达提醒时间时,如果 Sticky 正在休眠,也会自动唤醒。声音开启时会响起提示音;静音时只显示提醒页面。

3. 时钟和天气

使用时钟和天气前,请先在 Seeedash App 的设备设置中设置城市和时区。

完成设置后,在时钟或天气中选择喜欢的模板并发送到 Sticky。以时钟为例:

  • 在 Seeedash App 中打开时钟应用。
  • 选择时钟模板。
  • 点击右上角的「应用」。

发送完成后,在 Sticky 上打开时钟即可查看时间。

Tip

时钟和天气的模板可以在 Sticky 或 Seeedash App 中切换。城市和时区只能在 Seeedash App 中设置。

4. 照片和设计

照片和设计用于展示手机或 Seeedash Web 的图片和画布。如需调整轮播时间,可在 Seeedash App 的设备设置中修改刷新间隔。

接下来,以发送照片为例:

  • 在 Seeedash App 中打开照片应用。
  • 点击右下角的「+」。
  • 选择需要添加的图片。
  • 点击右上角的「应用」。

发送完成后,在 Sticky 上打开照片即可查看图片。

如果需要删除图片,在 Seeedash App 中长按图片即可进行删除操作。

如果需要添加文字、图片或制作更丰富的页面,可以使用 Seeedash Web。完成设计后,将页面发送到 Sticky 展示即可。

Tip

Sticky 在线时,照片和设计会在发送后同步到设备。如果设备正在睡眠或已经关机,新内容会在设备下次上线后自动同步。

设备设置

点击 Seeedash App 上的设备设置按钮,即可进入设备详情页面。

在这里可以查看设备的各种信息,例如:设备名称、序列号、MAC 地址等;也可以修改城市、时区和刷新间隔,或设置声音、语言、Wi-Fi 等选项。

  • 如果你将 Sticky 带到新的位置,或需要连接新的 Wi-Fi,可以点击「Wi-Fi」重新配置网络,无需解除设备绑定。

  • 如果你需要解除设备绑定,可以点击「删除设备」。

Tip

任何远程设置都需要 Sticky 在线,并与手机进行蓝牙配对。

添加新设备

如果你有多台 Sticky,可以继续在 Seeedash App 中添加设备。

  1. 打开设备列表。
  2. 点击「添加设备」。

  1. 将手机靠近新的 Sticky。
  2. 按照页面提示完成绑定和 Wi-Fi 配置。

添加完成后,即可从设备列表中切换当前管理的 Sticky。

安装 Sticky

Sticky 内置磁吸结构,可以直接吸附在金属表面。

例如:

  • 冰箱门
  • 金属柜
  • 洞洞板配件
  • 金属支架

如果要安装在非金属表面,可以使用附带的无痕背胶磁吸环。

清洁目标表面后,撕下磁吸环背面的保护膜,将磁吸环贴到目标位置并按压数秒,再把 Sticky 吸附上去即可。

Tip

建议安装在平整、干燥的表面上。

常见问题

搜索不到设备怎么办?

  • 确认 Sticky 已开机
  • 确认手机蓝牙已开启
  • 将手机靠近 Sticky
  • 重新打开 Seeedash App 后再试一次

为什么无法连接 Wi-Fi?

  • 确认当前网络为 2.4GHz Wi-Fi
  • 检查 Wi-Fi 密码是否正确
  • 确认路由器网络正常

Community 社区支持

Need more help? 还需要帮助?

Join our community, ask questions, or reach out to Seeed Studio technical support. 加入社区提问交流,或直接联系 Seeed Studio 技术支持。