TRMNL

概述

这篇文档介绍如何在 reTerminal Sticky 上通过玩法广场体验 TRMNL。

你会了解 TRMNL 是什么、烧录前需要准备什么、如何在浏览器中安装适配 Sticky 的 TRMNL 固件、如何把设备连接到 TRMNL 账号,以及后续去哪里继续学习。

平台介绍

TRMNL 是一个面向电子墨水屏的信息仪表盘平台。它的重点不是不断弹出通知,而是把日历、天气、任务、数据指标、RSS 和自定义文字等内容,整理成一组安静显示的页面。

对 Sticky 来说,TRMNL 很适合把设备变成低功耗的信息展示屏,放在桌面、架子或墙面上,用来快速查看重要信息。

主要好处包括:

  • 可以在 TRMNL 网页端轻松配置仪表盘内容
  • 适合电子墨水屏的低功耗信息显示方式
  • 可以把插件和集成能力组合成播放列表
  • 支持 BYOD,把兼容的第三方硬件接入 TRMNL
  • 对开发者友好,可以继续扩展自定义插件和 API 工作流
提示

玩法广场上提供的 TRMNL 固件是为 reTerminal Sticky 准备的版本,因此不一定总是和 TRMNL 上游最新版固件完全同步。如果需要使用 TRMNL 上游最新烧录路径,请打开 TRMNL Web Flasher。

Note

烧录 TRMNL 会替换 Sticky 当前运行的固件。

准备工作

开始之前,请准备:

  • reTerminal Sticky
  • USB-C 数据线
  • 桌面版 Chrome 或 Edge
  • 烧录期间保持稳定供电
  • 2.4 GHz Wi-Fi 网络
  • TRMNL 账号
  • TRMNL BYOD 权限和 Device ID
提示

请使用支持数据传输的 USB 线。只能充电的线可以给 Sticky 供电,但不能让电脑识别串口。

你可以在 TRMNL 网页应用创建账号。

如果你计划把自己的硬件接入 TRMNL,请在 TRMNL BYOD 页面购买并激活 BYOD 权限。

从玩法广场烧录

点击下方按钮,进入 TRMNL 烧录页面:

打开 TRMNL 玩法广场

然后按下面步骤操作:

  1. 用 USB-C 数据线把 Sticky 连接到电脑。
  2. 整个烧录过程中保持设备连接。
  3. 选择页面上显示的 TRMNL 固件版本。
  4. 根据设备当前的固件状态选择烧录模式。
提示

Standard flash 会校验并直接写入选中的固件包。Erase flash + flash 会校验同一份固件包,清空设备的全部 Flash,再写入固件包。首次安装 TRMNL,或者从其他固件切换到 TRMNL 时,建议使用 Erase flash + flash。

  1. 点击 Connect & flash。
  2. Chrome 或 Edge 弹出串口选择窗口时,选择 Sticky 对应的串口。
  3. 等进度条和设备日志显示烧录完成。

TRMNL 玩法广场页面会根据发布清单写入完整的 Sticky 适配固件包。

Note

烧录 TRMNL 固件后,设备需要进行 SPIFFS 首次格式化。此时屏幕可能无任何显示,只有日志输出。请保持设备连接,并等待第一屏内容出现。

烧录完成后

烧录完成后,需要在设备和 TRMNL 网页端继续完成设置:

  • 等待玩法广场重新打开串口,并自动完成最后一次设备复位。
  • 如需再次重启 Sticky,可以点击 Device Log 窗口上方的 Reset device 按钮。
  • 首次启动完成前,保持 USB 线连接。
  • 如果首次启动时屏幕暂时没有画面,只要设备日志还在更新,就继续等待。
  • 如需唤醒设备,长按 Sticky 右上角开关键大约 3 秒。
  • 用电脑或手机连接设备显示的 TRMNL Wi-Fi 设置网络。

  • 打开 TRMNL 配网页面。如果没有自动弹出配网页面,可以访问 TRMNL 配网页面。
  • 输入 2.4 GHz Wi-Fi 的名称和密码。

  • 记录设置过程中显示的 MAC 地址。

  • 输入 TRMNL 账号里的 Device ID。

  • 在设备设置页面绑定 Sticky 的 MAC 地址。

  • 在 TRMNL 的设备设置中,把 Firmware Early Release 设置为 Off,把 OTA Updates Enabled 设置为 Off,使用适配 Sticky 的稳定固件路径。

TRMNL 基础用法

Sticky 连接到 TRMNL 后,TRMNL 网页应用就是主要控制中心。

第一次使用时,可以按这个顺序熟悉:

  • 打开 TRMNL 仪表盘,选择你的 Sticky 设备。
  • 添加天气、日历、任务列表、RSS、数据指标、图片或自定义文字等插件。

  • 把插件排成播放列表。
  • 设置刷新间隔和显示顺序。
  • 在 TRMNL 网页应用里预览内容,再让它同步到 Sticky。
  • 让 Sticky 按计划刷新;如果需要确认第一次同步,可以重启设备后观察屏幕。

TRMNL 更适合显示一眼就能看懂的信息,而不是把 Sticky 变成一块一直亮着、一直打扰你的屏幕。

Sticky 控制与恢复

日常使用时,主要在 TRMNL 网页应用里管理内容,然后让 Sticky 自动刷新。

常用 Sticky 操作包括:

  • 长按右上角开关键大约 3 秒唤醒设备。
  • 设备通过 USB 连接到玩法广场时,可以使用 Reset device 重启设备。
  • 如果 Chrome 或 Edge 找不到串口,重新插拔 USB-C 数据线,换一根支持数据传输的线,并关闭其他正在占用串口的工具。
  • 如果 Wi-Fi 配网失败,用 2.4 GHz Wi-Fi 重新走一遍 TRMNL 配网流程。

资源

需要查看完整上游教程、账号设置、BYOD 权限或 TRMNL 帮助内容时,可以打开下面的资源。

特别鸣谢

特别感谢 TRMNL 团队,包括 Bogdan、Ryan Kulp、Fr3d、Schappi 以及所有相关贡献者,为 TRMNL 体验提供支持并持续推进软件工作。

我们真诚感谢他们的协助,让 Sticky 用户可以在 reTerminal Sticky 上体验安静、插件化的信息仪表盘玩法。

Community 社区支持

Need more help? 还需要帮助?

Join our community, ask questions, or reach out to Seeed Studio technical support. 加入社区提问交流,或直接联系 Seeed Studio 技术支持。