Wi-Fi 配置
reTerminal Sticky 通过手机 App 帮助设备连接 Wi-Fi。配网完成后,设备可以独立联网运行,无需手机保持连接。
前提条件
- 已下载并安装 Seeedash App
- 手机蓝牙已开启
- 设备已开机并处于配对模式
- 已知 2.4GHz Wi-Fi 的名称和密码
注意:Sticky 仅支持 2.4GHz Wi-Fi,不支持 5GHz 网络。
配网步骤
1. 打开 Seeedash App
在手机上打开 Seeedash App,进入设备管理页面。
2. 添加新设备
点击「添加设备」按钮,App 会自动通过蓝牙扫描附近的 Sticky 设备。
3. 选择设备
在扫描到的设备列表中,选择你的 Sticky 设备进行配对。
4. 输入 Wi-Fi 信息
在 App 中输入你的 2.4GHz Wi-Fi 名称和密码,App 会通过蓝牙将网络信息发送给设备。
5. 等待连接
设备收到 Wi-Fi 信息后,会自动尝试连接。连接成功后,屏幕上会显示内容更新。
常见问题
连接失败怎么办?
- 确认 Wi-Fi 是 2.4GHz 频段
- 确认 Wi-Fi 密码正确
- 确认设备与路由器距离不要太远
- 尝试重启设备后重新配网
如何更换 Wi-Fi?
在 Seeedash App 的设备设置中,选择「更换网络」,按照提示重新配网即可。
下一步
- 首次使用教程 — 学习基本操作