远程设置
Seeedash App 允许你远程配置 Sticky 设备,无需直接操作设备。
可远程配置的参数
时区设置
设置设备显示的时区,确保时间和天气数据正确。
应用样式模板
为设备上的应用选择不同的显示样式:
- 时钟样式
- 天气布局
- 待办清单样式
- 备忘录模板
单位切换
- 温度单位:摄氏度 / 华氏度
- 湿度单位:%RH
长续航模式
远程切换设备的续航模式:
- 标准模式:正常使用
- 长续航模式:深度睡眠,延长待机时间
Wi-Fi 管理
- 查看当前连接的 Wi-Fi
- 更换 Wi-Fi 网络
- 修改 Wi-Fi 密码
通知与告警
配置以下通知选项:
- OTA 更新通知:有新固件版本时通知
- 低电量告警:电量低于阈值时告警
- 设备离线告警:设备长时间离线时告警
下一步
- 场景玩法 — 探索更多使用方式